结果:找到"2.4GHZ: 蓝牙通讯",相关内容451条
- PHY6222蓝牙5.2的SOC芯片可以兼容替代PHY6202和PHY6212
- 大家都很熟悉NORDIC的nRF52832是个非常优秀的作品,而作为替代nRF52832的一款产品,PHY6222也很可以啊PHY6222是一款支持BLE5.2功能和IEEE802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bitARM®Cortex™-M0处理器,提供64KretentionSRAM、可选128K-8MFlash、96KBROM以及256bitefuse,支持基于BLE和IEEE802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。主要特征•具有...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙SOC,低功耗蓝牙,蓝牙5.2 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-03-29 15:55:00
- SI24R1与RFN24LO1P/+兼容与蓝牙互软件通讯开发资料
- SI24R1厂家与您一起进入Si24R1的世界:Si24R1是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。SI24R1芯片工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。应用领域:无线鼠标、键盘、无线遥控、体感设备、有源RFID、NFC、智能电网、智能家居、无线音频、无线数据传输模块、低功耗自组网无线传感网节点。(SI24R1与NRF24l01P兼容)1.SI24R1接受电流比01P大0.5mA,实际系统工作中,芯片绝大部分时间处于Shutdown和Standby状态下。所以,我们总的平均电流比NORD...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4GHZ: 蓝牙通讯 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-12-17 14:39:00
- SI24R12.4G校讯通技术支持资料
- 校讯通考勤管理校园无障碍考勤系统是由2台阅读器、1台信息处理器、后台平台和学生卡(有源RFID卡)系统组成。为判断进出,安装两台阅读器,两者之间要求间隔距离在10米以上,同时阅读器调节一定的角度,使两者之间信号覆盖区不产生重叠,在阅读器的天线一侧会加装屏蔽物,使阅读器背后的信号覆盖区变小。学生进出校门时必须带卡,进入时,首先被校外读头识别到传送到信息处理器,然后在一个短的时间范围内,又被校内读头识别到,数据同样传送到信息处理器。信息处理器在收到数据后自动进行处理判别,判定该卡所属学生进校了。然后信息处理器通过TCP/IP方式发送给远端的平台,由平台控制的短信平台给该学生家长发送短信。离校的情...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 校讯通 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-04-23 14:20:00
- nRF52832-CIAA-RNORDIC原装低功耗蓝牙SOC
- 蓝牙是一种无线传输技术,理论上能够在最远100米左右的设备之间进行短距离连线,但实际使用时大约只有10米。其最大特色在于能让轻易携带的移动通讯设备和电脑,在不借助电缆的情况下联网,并传输资料和讯息,目前普遍被应用在智能手机和智慧穿戴设备的连结以及智慧家庭、车用物联网等领域中。新到来的蓝牙5.0不仅可以向下相容旧版本产品,且能带来更高速、更远传输距离的优势。传输距离更快、距离更远蓝牙5.0和前一代蓝牙4.2相比,它的传输距离更远、速度更快。理论上的有效距离是300米,也就是整个家庭或整间办公室里的移动设备都可以稳定连结。而速度最快则是可以达到2Mbps,让反应更快、性能更高的蓝牙设备更有可能被...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-12-12 14:32:00
- PHY6202PCB原理图技术参考资料
- 智能穿戴领域日新月异,从以前智能手环用的进口NORDIC、TI、Dialog方案都替换成BK、汉天下,泰凌微等等,不过目前来看手表的市场,还是给NRF52832/52840占领居高的位置。今天小编主要是给大家说一款低功耗蓝牙4.0,5.0的芯片方案,不仅性能各方面超越其他国产品牌,也能替代目前市场最火的NORDIC方案先给大家介绍下蓝牙4.0的这款奉加微PHY6202这是一款具有高灵活性的超低功耗芯片。同时支持低功耗蓝牙、蓝牙4.0、ZigBee、谷歌Thread、Mist等多种通信协议,面向智能终端周边设备、智能语音、智能家居、智能制造、智能交通等应用。内部使用一颗32位ARM®Corte...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 蓝牙 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 17:22:00
- PHY6212是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片
- 这是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载32位ARM®Cortex™-M0CPU,配备138KSRAM/RetentionSRAM,具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无线更新的BLE功能。同时,其串行外围设备IO和集成应用程序IP也将为客户带来低成本的优势支持SIG-MESH多种特性Friend节点LowPower节点Proxy节点Relay节点两款芯片的应用领域除了今天聊的智能手表以外,更多可参考:蓝牙室内导航,智能家居,智能楼宇,医疗健康,运动健身,智能工业,零售支付,信息安全,数据传输,远程控制,个人外设及物联网(IOT)PHY6212_BLE_SoC_Dat...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 蓝牙 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 17:05:00
- IN612L具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片
- IN612L是Inplay公司的SWIFTRADIOTMSOC产品系列之一,具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片;如2mbps高数据速率模式,125kbps/500kbps编码物理速率支持,以及扩展的广告功能。用户定义的SDR协议栈(2.4G协议栈)及其内置的Bluetooth5协议栈可以同时运行,因此可以很好地解决和优化许多复杂的网络应用。该芯片内置32bitARMCortex-M4FCPU支持浮点运算;内部包含256KROM,512KFlash以及64KBSRAM,SRAM可以用作复杂算法和应用的用户数据空间.该芯片内部增加数字加速引擎...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 16:47:00
- 超低功耗无线应用方案
- nRF52832及nRF52840片上系统功能概述nRF52832片上系统具有超低功耗及极高的设计灵活性,可以支持多种无线通信协议,功能十分强大。非常适合蓝牙低功耗,ANT及2.4GHz超低功耗无线应用。nRF52832片上系统内嵌32位ARMCortex-M4FCPU,具有512kBflash及64kBRAM。片上集成的2.4GHz无线收发器支持蓝牙低功耗(BLE),ANT及2.4GHz私有协议栈。同时无线通信与nRF51系列,nRF24L及nRF24AP产品系列兼容。nRF52832硬件上支持最新推出的蓝牙5.0协议规范(相比于蓝牙4.0具有更高的无线数据传输速率,更大的传输距离等特点)...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2018-06-14 13:33:00
- 更低价更优惠:Espressif乐鑫ESP32-D0WDQ6无线系统级芯片(32-bitMCU&2...
- ESP32-D0WDQ6样品和批量(优惠于官方价格):http://www.szlcsc.com/so/product/details_141019.html商品编号:C129733商品名称:ESP32-D0WDQ6编带厂家型号:ESP32-D0WDQ6封装规格:QFN-48_6x6x04P品牌:Espressif乐鑫商品类别:无线收发芯片
- 所属专栏: 代售推荐 标签: ESP32 无线 WIFI BT/BLE蓝牙 IOT 物联网 2.4GHz Wi-Fi和蓝牙双模 发帖人:暧若初见 发帖时间:2018-03-19 15:10:00
- Espressif乐鑫ESP32-D0WDQ6无线系统级芯片(32-bitMCU&2.4GHzWi...
- 乐鑫(EspressifSystems)研发设计IoT业内集成度最高、性能最稳定、功耗最低的无线系统级芯片。ESP32-D0WDQ6集成无线2.4GHzWi-Fi和蓝牙双模的单芯片方案,具有两个可单独控制的CPU内核,采用台积电(TSMC)超低功耗40纳米工艺,拥有最佳的功耗性能、射频性能、稳定性、通用性和可靠性,适用于各种应用和不同功耗需求。ESP32系列产品型号包括ESP32-D0WDQ6,ESP32-D0WD,ESP32-D2WD,ESP32-S0WD。ESP32-D0WDQ6样品和批量(优惠于官方价格):http://www.szlcsc.com/so/product/details...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: ESP32 无线 WIFI BT/BLE蓝牙 IOT 物联网 2.4GHz Wi-Fi和蓝牙双模 发帖人:暧若初见 发帖时间:2018-02-08 15:32:00
返回